This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8032万:每次保存.c源文件时,它会将文本6制表符移动?

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/653872/ccs-tms320f28032-every-time-i-save-my-c-source-file-it-shifts-text-6-tabs-over

部件号:TMS320F2.8032万

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用7.2 ,每次点击“保存”命令时,它都会将文本移到6个标签长度上。 到底发生了什么? 有人能告诉我如何解决这个问题吗?

谢谢  

账单

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否显示行为示例/屏幕截图(可能是屏幕截图之前和之后)?

    您的项目中的所有源文件是否都会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我没有收到您的回复,我假设您能够解决您的问题。 如果不是,请在下面发布包含所需详细信息的回复,或创建新主题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个在偏好中设置的地方。花了一些时间,但我发现了它,谢谢!