This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCXL-CC1350:随机序列发生器

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/653485/ccs-launchxl-cc1350-random-sequence-generator

部件号:LAUNCXL-CC1350

工具/软件:Code Composer Studio

Hiiii,我正在处理数据包TX示例。 我想每次都传输1到100的随机序列。 通过rand(),我可以生成随机数。但我要生成一个1到100之间的随机序列,该序列应包含1到100之间的所有值。序列中不能有任何数字重复。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您是否询问如何使用rand()并在1到100之间标准化? 如果是这样,互联网上有大量的讨论-你可以搜索一些类似“如何标准化rand()"的东西。 这将为您提供一个标准化的范围,您可以在其中应用权重值以调整到所需的范围。

    ——干杯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好。我想生成一个100个条目的随机序列,其中包含1到100之间的数字。并且数字不应该出现两次,这意味着1到100之间的每个数字应该在一个序列中出现一次。thnakuuuu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    正如我之前提到的,这是一个关于特定算法的问题,而不是关于Code Composer Studio或TI的其他工具的问题。 您可以在互联网上找到许多建议来完成此任务。

    ——干杯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    C编程常见问题是一本很好的资源,也是一本很好的书。

    c-faq.com/.../shuffle.html