This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:C2000WARE从云下载错误

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/653841/ccs-c2000ware-download-error-from-the-cloud

主题中讨论的其他部件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

我尝试从资源管理器安装C2000WARE最新版本(C2000Ware - v:1.00 .03.00),但它显示错误消息:“This package is not supported on Win32”(此软件包在上不受支持)
我正在使用7.4 .0.0.0015万 。 它是否与C2000WARE windows链接实际上是64位Linux版本的链接有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我遇到了同样的问题,上周报告给了负责人。 似乎为资源管理器打包软件的方式不正确。
    我们将尽快解决此问题,但同时,您可以从TI.com下载并安装软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以将从Web手动下载的C2000WARE添加到资源管理器? 我尝试了,但下载的内容似乎缺少将其链接到GUI的元数据文件夹。 另外,如果我没有安装该软件包,我就无法使用driverlib构建项目。 希望有某种变通办法来保持发展。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siim Pille 说:
    另外,如果我没有安装软件包,我似乎无法使用driverlib构建项目。[/QUOT]

    您能告诉我在生成driverlib项目时遇到了什么错误吗? 在CCS控制台中显示错误的屏幕快照和生成日志的副本将很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在导入和构建empty_bitfield_driverlib_project (我尝试了几个设备的示例)时无法重现此错误。 构建成功完成。

    和您一样,我也从TI网站安装了1.0 .3.00 版本的C2000Ware。 但是我以前有一个1.0 .2.00 ,是从资源资源管理器安装的,它是通过CCS自动添加到发现产品列表中的。 我已经卸载了该版本,但我不确定是否有一些残留影响使此版本成功构建。

    是否使用菜单“项目”->“导入CCS项目”导入项目? 您导入的项目的确切路径是什么? 您的某些路径可能设置不正确。 与下面所示的我的编译器中包含的选项和变量相比,您的编译器对于项目有什么外观?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,有些路径不正确。 我在磁盘上创建了一个新的空项目,该项目具有到C2000WARE的正确路径,现在我可以访问driverlib。 问题是使用这种方法,driverlib是一种硬编码。 我想你可能会对这些道路产生一些残余影响。 在示例项目中,它表示路径由未安装到CCS IDE的软件包提供。 我也可以在硬编码库上进行开发,但最好将它添加为软件包,这样更新就不会是一个完全的灾难。 您是否对资源管理器C2000WARE下载的修补程序有任何估计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于我来说,在示例项目中,它表示路径是由未安装到CCS IDE的软件包提供的。 [/引述]

    目前,如果您通过资源管理器下载C2000Ware软件包,它会自动将其作为产品添加到CCS (即在“项目属性”->“常规”->“产品”选项卡下,C2000Ware作为产品添加),而如果您从TI网站下载,则不会。 如果在添加了C2000Ware产品的CCS上导入/构建过一次的项目,然后导入到未添加该产品的CCS中,则会导致冲突。 如果您使用菜单“项目”->“导入1.00 项目”并浏览到示例目录,直接从CCS.03.00 导入示例项目,则不会出现生成问题。 您能否确认这在您的环境中是否准确?

    此处的一个解决方法是使用资源管理器下载C2000Ware版本1.00 .02.00 ,以便将产品添加到CCS。 然后,您的项目应该生成。 但是,如果要使用新版本中的头文件,库等,仍需要将变量COM_TI_C2000WARE_SOFTWARE_PACKAGE_INSTALL_DIR调整为1.00 .03.00 版本。

    我将提交一份错误报告,以便我们解决此不兼容性问题。  

    对于资源管理器上更新的C2000Ware软件包,我没有预计何时可以完成,但有了更新后,我会发布更新。

    对此造成的不便,我们深表歉意,感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新年快乐!

    我遇到了同样的问题,我已尝试按照您的说明下载1.00 2002版本,但它抛出相同的错误(所有版本都相同)。
    我想我可能还有另一个临时解决方法:在CCS安装目录中,“install_info”文件夹内是(我假定)通过资源管理器下载的所有软件包的属性文件。 虽然我可以猜测一下它的结构,但您是否介意与我们分享您的结构?

    提前感谢您!

    Εdit:Linux安装中也存在该错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Siim Pille,DRM,

    您似乎仍在从资源管理器导入项目。  我刚刚直接从Web安装了C2000ware 1.0 v.3.0 ,我可以毫无问题地导入和构建项目。

    请尝试以下操作:

    1. 从C:/TI/目录中删除C2000ware版本。
    2. 直接从Web下载并安装C2000ware。
    3. 使用File (文件)> Import...(导入...)将项目导入到CCS中 > CCS > CCS项目向导。

    谢谢!

    -巴尔塔萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    正如Aarti所述,目前从TIREX下载的版本与从TI.com下载的版本不同

    对于TI.com上的安装,请将“.matedata”文件夹(I attached versions for 1.00 and 1.00 .03.00)复制到02.00 的根文件夹(例如:~ë/ti/C2000/C2000Ware_1_02_00_00)2000)。 这将使此版本标识为产品并解决差异。

    示例可能需要重新导入(CCS工作区关闭后重新打开)

    此致

    Chris

    /cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/81/C2000Ware_5F00_1_5F00_00_5F00_02_5F00_00.zip

    /cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/81/C2000Ware_5F00_1_5F00_00_5F00_03_5F00_00.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Chris,这正是我所需要的!