This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/XDS560TRACE:初始化仿真器时出错:(错误-2070 @ 0x0)无法与调试探测器通信。 连接到目标时出错。

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/654769/ccs-xds560trace-error-initializing-emulator-error--2070-0x0-unable-to-communicate-with-the-debug-probe-error-connecting-to-the-target

部件号:XDS560TRACE

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在使用频谱数字调试器XDS560v2 STM Traveller,我的目标板是 TDA2x。 我正在使用DSS脚本从命令行启动CCS并使其自动化以执行一些自动测试。

由于它是一个24小时运行的自动测试,因此调试器有时很难连接到目标,并且无法与调试探测器通信,因此测试失败。 我是否可以在 脚本中识别此类错误,以便使用脚本中的tre-catch块重试连接仿真器并进行多次目标连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    遇到错误时,所有DSS API都将抛出异常。 因此,您可以捕获异常并相应地进行处理(在您的情况下,请重试连接到目标):

    software-dl.ti.com/.../sdto_dss_handbook.html

    您可以解析错误代码抛出的异常,然后相应地处理该异常。

    谢谢
    KI