This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS下载链接不起作用

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/654052/ccs-ccs-download-link-does-not-work

工具/软件:Code Composer Studio

早上好。

我访问下载页面:

我尝试下载Windows联机/脱机安装程序,并进入通用下载页面。

链接是否可能已断开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    米格尔

    我们的服务器肯定正在发生一些事情。 我看到脱机安装程序也是如此。 对我来说,联机安装程序可以正常下载,尽管在安装过程中下载其他软件包时,他们可能会在执行时遇到问题。 我将与我们的IT团队一起讨论这个问题,

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    我有同样的问题。 在我的情况下,脱机或联机安装程序都在进行中。

    所有以前的版本也会受到同一问题的影响,从而阻止任何下载。

    一旦下载链接再次正常工作,请随时向我们发布相关信息。

    谢谢!

    日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这一款是否适合您:
    software-dl.ti.com/.../ccs_setup_7.4 .0.0.0015万 .exe

    对我来说,所有脱机版本都已损坏,但7.4 的联机版本仍在工作。 这些文件全部存在,但有些东西正在重定向链接。 我已联系过它,解决后会回复。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    此链接也会被重定向,无法正常工作。
    我使用过IE和Firefox并清除了历史记录。

    感谢您的跟进。

    日落
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我想我有一个变通办法,可以绕过昨天晚上所做的任何更改

    以下是Windows,Mac和Linux的7.4 安装程序的链接。
    downloads.ti.com/.../CCS7.4.0.0.0015万_win32.zip
    downloads.ti.com/.../CCS7.4.0.0.0015万_osx.zip
    downloads.ti.com/.../CCS7.4.0.0.0015万_linux-x64.tar.gz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!

    这些都在工作。

    日落
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    原始链接现在可以正常工作。 感谢您报告此事。 如果链接仍有问题,则需要清除浏览器缓存。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您修复链接。 我已经能够下载CCS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢John,

    这对我来说很有效。

    谢谢!

    Sg.