请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:RM48L952 工具/软件:Code Composer Studio
我正在调试与TPS6.5381万A电源通信的RM48处理器上的代码。 我需要能够关闭并重新打开主板,以将TPS重新置于重置模式,这意味着电源也会关闭并打开至RM48。 我使用XDS200接口连接到系统,并且使用7.1 Composer.0.0.0016万。 在按预期工作的关机后再开机之前,我已在系统中放置了几个断点。 重启后,系统将恢复运行,但不会再在断点处停止。 在断电后,可以使用RUN -> CONNECT目标恢复与目标的通信,在此之后,断点将在目标重置后恢复正常操作。 我在其他帖子中读到断电可能会干扰断点。
是否有办法创建在目标断电期间"粘滞"的断点? 我怀疑问题是在通电后调试器未与CPU“啮合”,因此在我手动恢复通信之前,断点将被忽略。