This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640:CC2640

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/654272/ccs-cc2640-cc2640

部件号:CC2640
在“线程: CC2650”中讨论的其它部件

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在尝试将cc26xx BIOS导入新创建的cc26xx CCS项目中。 我想我已经导入了BIOS_START()函数所需的文件。 但是每次我尝试编译时,我都会遇到这些错误。 我在这里附上了屏幕截图。

请快速,轻松地回复,这将会大有帮助。

提前感谢您的参与  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    主要错误是未解决的符号错误(1.0234万)。 它记录在以下链接中:
    processors.wiki.ti.com/.../1.0234万

    我可以看到您正在尝试使用SYS/BIOS,但没有创建SYS/BIOS项目。 这可能是您的根本原因。 我将从SDK中的现有TI-RTOS项目开始。 有关从何处开始的更多提示,请咨询蓝牙低功耗论坛中的专家

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,Lee。 但我现有的SDK TI-RTOS项目中有用于cc2650的board.c和board.h文件,我正在使用cc2640。 您还能帮助我如何在cc2640上运行此项目吗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [quote user="Harsh Dave">但 我现有的SDK TI-RTOS项目中有用于 cc2650的board.c和board.h文件 ,我正在使用 cc2640。 您还能帮助我如何在 cc2640[/QUOT]上运行此项目吗

    蓝牙低能耗论坛的专家也会最好地回答此问题。 请在此处发布新问题。

    谢谢

    KI