请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430F5359 工具/软件:Code Composer Studio
我看到--use_hw_bumpy=F5,但不知道如何更改它。 我有时得到的结果与相同项目的广告读数完全不同,但变化不大。
我想更改为"软件乘法"以隔离问题
代码如下:
int getmonc (void){
长 电压;
Int ans;/* ans以10 ma为单位,以避免使用浮点,速度和大小优势*/
VOLTS = ADvalue[2];/* MONA为通道0等*/
伏特=伏特* 100万 - 6.552亿;/* x 100K - 100K x .4Volts */
伏特=伏特/1638;/* SO实际伏特*比例因子100K或1M */
/* 1/1638 = 2.5 /4095 */
ANS =(伏特/440);/*.001安培单位*/
返回应答;
}
Ed Ulicki
edulicki@yahoo.com