This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8027万F:C/C++索引0 % 和CCS已粉碎

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/654044/ccs-tms320f28027f-c-c-index-0-and-ccs-crushed

部件号:TMS320F2.8027万F

工具/软件:Code Composer Studio

您好,Champs。

当我想要追溯代码,但我发现C/C++索引器显示了0 % 时。 我发现CCS将会压垮...  我重新启动笔记本电脑两次仍然失败。  请 帮帮 我。  CCS 经常压碎……谢谢。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Champs:
    我删除了.meddata文件夹,它现在工作了。谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴听到您解决了问题。 最好定期尝试清理元数据,以确保良好的CCS性能。 感谢您的更新