请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Code Composer Studio
CCS的下载链接当前是否已断开? (从 processors.wiki.ti.com/index.php/Download_CCS下载)
发行说明似乎有效(software-dl.ti.com/ccs/esd/CCSv7/CCS_7_4_0/exports/CCS_7.4 Release_Notes.htm)
但是,任何版本 的TI.0.0.0015万 ,7.3 .7.4 0.0.0019万 ,7.2 .0.0.0013万 的联机或脱机安装程序都将重定向至常用的TI软件和工具。
(我删除了此论坛中的http://,从而破坏了这些链接-论坛似乎处理得不是很好,并希望嵌入预览)