This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:"资源管理器服务器启动失败"

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/653710/ccs-cc2640r2f-resource-explorer-server-failed-to-start

部件号:CC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

昨天,我的CCS资源管理器运行良好。 但是今天,我不能打开它。 错误信息为"Resource Explorer server failed to start"(资源管理器服务器无法启动)。

我已重新启动CSS并重新启动PC数次,甚至重新安装CCS,但问题仍然存在。

它是否被某种防火墙阻止?

如何修复? 或者,如何在没有资源资源管理器的情况下继续我的开发工作?

以下是屏幕截图:

谨致问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪种CCS版本以及什么操作系统?

    Cheng Meng 说:
    或者,如果没有资源管理器,我如何继续我的开发工作?[/QUOT]

    您使用哪种软件包? 资源管理器上提供的大多数软件包也可从TI.com下载。 资源管理器只需单击一下鼠标,即可直接从CCS界面下载资源管理器。 但是,您仍可以从TI网站下载并安装它们,以便继续操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,AartiG
    我使用的是最新版本:7.4 .0.0.0015万
    但是,经过一段时间后,如果不执行任何操作,它将自动恢复。
    谢谢大家。
    此致