This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:7.4 关键绑定问题

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/653579/ccs-codecomposer-ccs7-4-key-binding-issues

部件号:CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我最近升级到CCS v 7.4 ,我的一些键绑定行为有些奇怪。 在取消绑定这些组合的任何默认值后,我通常会将Ctrl+Shift+f重新绑定到"文件搜索",并将Ctrl+Shift+r重新绑定到"项目中的引用"。 这在我以前的所有CCS版本中都行之有效。 现在,我必须在单击快捷键后双击右下角的这个小框,而不是直接显示"文件搜索"对话框或自动搜索项目中的引用。 是否有办法禁用此功能? 是否有一些我不知道的新设置导致了这种情况?  

下面的屏幕截图显示了在我选择文本并按Ctrl+Shift+r后出现的框,引用搜索实际上不会发生,直到我双击该框...这将使键快捷方式失去作用。

谢谢!

Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Josh:
    通常,该弹出窗口会出现,因为存在冲突,多个命令共享同一快捷方式。如果您确认没有其他冲突,则我不知道为什么会出现该弹出窗口。 实际上,我可以在您的屏幕截图中看到,弹出窗口仅显示一个命令,似乎确认没有其他冲突。

    我无法在安装7.4 时重现此信息。 我设置了相同的快捷方式,没有问题,它们按预期工作。 是否可以将快捷方式重置为默认值并重试? 如果这样做不起作用,请尝试将CCS与新的Clean workspace文件夹一起使用,看看是否有帮助

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您再次与我Ki取得帮助。 现在,我的键绑定工作正常了。 当您建议我重置这些绑定时,我注意到这些绑定的“when:”字段已设置为“windows”,我将该字段更改为“C/C++ Editor”,现在一切正常。