This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/msp430f2471:MSP430F2471

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/653867/ccs-msp430f2471-msp430f2471

部件号:MSP430F2471

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我只想使用MSP430 FET调试器读取寄存器内容。 如何做到这一点?

 有人能帮帮我吗?

此致,

斯瓦罗普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Swaroop,

    我不确定我是否正确理解了您的问题。 您是要从C程序读取寄存器值还是要查看CCS中的寄存器? 如果是前者,我建议在MSP430器件论坛中提出这个问题,因为那里的专家可以提供最好的帮助。 如果是后者,则在调试程序时应该能够在CCS中打开“寄存器”视图。

    如果这不是您的问题,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想知道C程序中调试模式下寄存器值的状态
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    确定,因此您希望以编程方式访问/读取寄存器值。 我不确定这是否可行,但我建议在MSP430论坛上发布一个新的帖子,以便那里的专家可以发表评论。