This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:无法将SAIL示例导入CCS云

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/653650/ccs-cc3220sf-launchxl-cannot-import-sail-example-to-ccs-cloud

部件号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他部件:CC3220SF

工具/软件:Code Composer Studio

我将项目从TI资源浏览器(链接)导入到CCS云。  项目导入正常,我能够使用扩展将我的CCS云会话(ID 1513795448847_00002542)0.2542万)连接到COM端口上的CC3220SL LaunchXL。  但是,我无法构建项目。  我收到一条错误消息,指出:

项目'button_CC3220SF_LAUNCCHXL_FreeRTOS_CCS'无法在CCS云环境中构建! 请下载此项目并使用CCS Desktop进行构建。  原因:不允许引用任意文件系统位置。

导致此错误的原因是什么?我需要采取什么措施来解决此问题?  谢谢你。 —Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew,

    遗憾的是,FreeRTOS示例不能在CCS云上构建,因为这些项目需要安装FreeRTOS并需要知道其位置。 不过,您仍然可以导入和构建TIRTOS示例。

    对于FreeRTOS,您需要将该示例导入到桌面CCS中,并按照SimpleLink CC3220 SDK快速入门指南(也可在SimpleLink CC3220 SDK->Documents下的资源管理器中找到)中概述的几个步骤进行正确构建。