This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640:cc2640

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/653499/ccs-cc2640-cc2640

部件号:CC2640

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我是CCS的新手。 我正在将CCS v7与TI的cc2640配合使用。 我想为它创建一个空白项目。 但我不知道从哪里开始。 请帮我解决这个问题。 我找不到任何关于此问题的在线资料。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Harsh,

    我建议您通过SimpleLink Academy学习一些基础知识。 根据我所知道的,您可以从资源管理器导入一个空的RTOS项目。

    但是,通常如果您要使用CC2640执行BLE应用程序,则需要使用基本的Ble示例程序作为开发的基础或起点。 基本的布尔示例程序是简单的外设示例程序。

    - kel