This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8035万:警告#1.6002万-D:在"C:\ti/controlSUITE/libs/utilities/flash_api/2803x/v100a/lib/Flash2803x_API_V100.lib<Flash28_Erase.obj>"中2803中缺少build属性供应商部分TI:

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/653328/ccs-tms320f28035-warning-16002-d-build-attribute-vendor-section-ti-missing-in-c-ti-controlsuite-libs-utilities-flash_api-2803x-v100a-lib-flash2803x_api_v100-lib-flash28_erase-obj

部件号:TMS320F2.8035万
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

使用CCS v.7.4 ,我从 ti/controlSUITE/libs/utilities/flash_api/2803x/v100a/example_ccsv5中获取了TI的项目"example_Flash2.8035万_API",并使其正常运行。 我想将它作为启动加载器代码的起点,我尝试从头开始重建项目,并将其命名为Flash_API_Ro。 现在我必须在CCS中对编译器,链接器等进行所有设置,我对我的解决方案并不是很满意,因为我总是收到如下警告:

警告#1.6002万-D:“C:\ti/controlSUITE/libs/utilities/flash_api/2803x/v100a/lib/Flash2803x_API_V100.lib<Flash28_Erase.obj>”2803”中缺少Build属性供应商部分TI:无法确定兼容性
警告#1.6002万-D:“C:\ti/controlSUITE/libs/utilities/flash_API/2803x/v100a/lib/Flash2803x_API_V100.lib<Flash28_EraseSector.obj>”2803”中缺少Build属性供应商部分TI:无法确定兼容性
警告#1.6002万-D:“C:\ti/controlSUITE/libs/utilities/flash_API/2803x/v100a/lib/Flash2803x_API_V100.lib<Flash28_Init.obj>”2803”中缺少Build属性供应商部分TI:无法确定兼容性
......

在example_Flash2.8035万_API中,这些警告不会出现,在搜索了这些警告的原因很多小时后 ,我仍然不知道我忘记了做什么。  我的项目 已作为zip文件附加,我提前感谢您提供任何有用的建议。

此致,
L. Rohrecker

e2e.ti.com/.../Flash_5F00_API_5F00_Ro.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 有关该诊断的本文。

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,George,
    非常感谢您提供的信息,首先,我应该寻找最简单的解决方案!
    此致,Leo。