This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320DM8168:需要有关SysBIOS include文件的帮助

Guru**** 2765425 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/653354/compiler-tms320dm8168-need-help-with-sysbios-include-files

部件号:TMS320DM8168
“Thread:SysBIOS”中讨论的其它部件

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,

我正在将SysBIOS从6.34 .2.18 升级到6.46 .5.55。 查找tistdtypes.h (及其他)时出现编译器错误。 从较早的SysBIOS发行版到较新版本的包含路径已更改,并且此文件不再是我下载的软件包的一部分。

软件包是否不完整,或者是否移动了/BIOS_6_34_02_18/packages/ti/BIOS/include/路径中的文件? 我在新版本中找不到它们。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chris:

    您是如何更改为更新的SYS/BIOS的? 您是否也更改了XDCTOOLS? 请参阅SYS/BIOS发行说明,了解推荐使用哪种XDCtools。

    是否可以将完整的构建日志复制到文件并附加该文件?

    托德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Todd,

    我会谨慎处理在线共享的内容,但这应该会告诉您我的配置失败。

    谢谢!

    Chris



    ****为项目生成配置发行版 ****

    /home/username/ti/ccsv7/utils/bin/gmake -k -j 12 all -O
    gmake [1]:输入目录'/home/username/code/projects/apU/base/app/projectname/Release'
    正在构建文件:./projectname.cfg
    正在调用: XDCtools
    </home/username/ti/xdctools_3_32_02_25_core/xs"--xdcpath="/home/username/ti/bios_6_46_05_55/packages;home/username/ti/ccsv7/ccsv7_cc_base_base_3_3_ND3_3_04_packages;/home_3_username_3_username_home_3/3_ap_3/k/k/3_3_x_late_packages;用户名_3_3/home_3_ap_3/p_x_3/p_x_username_x_x_3/p/用户名/le_3_x_ap_x_x_x_3/p/用户名/p/用户名/p/软件包; 8.1
    正在制作package.mak (因为package.Bld)...
    正在生成包configPkg的接口(因为package/package.xdc.inc早于package.xdc)...
    正在从package/cfg/projectname_pe674.cfg配置projectname.xe674 ...
    正在生成自定义ti.SysBIOS库makefile ...
    正在生成自定义ti.sdo.utils库makefile ...
    正在生成自定义ti.sdo.ipc库makefile...
    在EDMA3中,Drv Sample getLibs
       将与ti.sdo_edma3.drv.sample链接:lib/ti816x-EVM-674/release/EDMA3_LLD_drv_sample.ae674
    在EDMA3 Drv getLibs中
       将与ti.sdo_edma3.drv:lib/674/release/EDMA3_LLD_drv.ae674链接
    在EDMA3 RM getLibs中
       将与ti.sdo_edma3.rm:lib/ti816x-EVM-674/release/EDMA3_LLD_rm.ae674链接
    正在开始生成库源...
    正在制作/home/username/codes/projects/apU/base/app/projectname/Release/configPkg/./libs/ipc.ae674...
    gmake [1]:正在输入目录` home/username/code/projects/apU/base/app/projectname/Release/configPkg/libs/ipc'
    cle674 /home/username/ti/ipc_3_46_02_04/packages/ti/sdo /utils/nameserver.c ...





    后来在内部版本中有数百个类似的错误........


    "/home/username/codes/projects/apU/base/app/common/include/alg_n_app.h",第30行:致命错误#1965:无法打开源文件"std.h"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在使用传统DSP/BIOS呼叫? 我们在6.45 .00.20 发行版中不再支持此功能。