This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F427:为MSP430 USB BSL构建失败的测试

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/653336/ccs-msp430f427-building-a-failed-test-for-msp430-usb-bsl

部件号:MSP430F427
主题中讨论的其他部件:MSP430F5659

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我使用用于MSP430F5659的USB BSL,它在我的主板上工作正常。 我想运行失败的测试,以确保在更新固件TI文本文件中更改某些字节时测试应该失败。

对执行此测试的方法的任何建议。

谢谢!

千斤顶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jack您好!

    感谢您的帖子。 如果您使用的是BSL-脚本工具,则有一个Verify命令可用于验证内存与特定固件映像(例如 TI TXT文件)。 有关 详细信息,请参阅引导加载程序(BSL)脚本用户指南中的3.1 第14节。

    测试时,首先使用原始固件映像对内存进行编程,然后使用修改后的固件映像验证内存并确保其失败。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序