This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C2.8346万:CCS (Code Composer Studio)中调试模式的运行时钟问题

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/666991/ccs-tms320c28346-problem-with-run-clock-of-debug-mode-in-ccs-code-composer-studio

部件号:TMS320C2.8346万

工具/软件:Code Composer Studio

大家好。

我使用CCS (ersion 7.1 .0.0.0016万)和Windows-7 (64位),  

启用运行时钟后,我的CCS将显示在下图下。  

所以,我不知道时钟的数量。

请告诉我解决此问题的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    对于某些GUI调整大小问题,时钟图标似乎被截断。 您是否可以尝试重置透视图(Window -> Perspective -> Reset Perspective)并再次禁用/启用时钟?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我没有收到您的回复,我假设您能够解决您的问题。 如果不是,请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题)。

    谢谢!
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您的建议无效。

    你还有其他建议吗?

    谢谢。

    Bounkil Jung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉回复较晚,因为我错过了您的最后回复。 此问题是否仍在继续? 您是否尝试使用了新的工作区文件夹?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    不幸的是,这一问题仍在继续。

    我知道使用新工作区可以解决此问题。

    但是CCS设置(例如 调试模式,透视,导入项目的输出不是一项简单的任务。

    所以我想知道如何解决我的问题。

    谢谢。

    Byounkil,Jung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ”“虽然很抱歉,但对你提出问题的原因,我没有很好的解释。 使用新工作区可能会解决某种缓存数据问题。 我唯一担心的是,问题是否会反复出现。 还有一些其他基本问题需要解决。

    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ki-Soo。

    我知道使用新的工作空间是解决方案。 但是,在使用几天后可能会出现相同的问题。

    所以我想知道为什么会出现这个问题。

    此致。