This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:调试CCS F28M35H52C

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/666289/ccs-debug-ccs-f28m35h52c

工具/软件:Code Composer Studio

如何逐步调试? 我需要调试我的程序。

此处介绍CCS的这一错误。 您是否修复了此错误? 何时修复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Juvf,您好!

    您是否在使用CCS 7.2 ? 如果是,您可以尝试7.3 或更高版本吗?

    托德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题是否得到解决?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 感谢重播。

    我使用了CSS 6.1 .2。

    现在没有时间升级到新版本并重新配置IDE。 我稍后再试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I 7.4 已安装

    尝试构建我的项目。 Studio发出一条消息

    "生成生成生成生成文件时出错。
    目前尚未安装产品'com.ti.rtsc.TIRTOSc2000' 2.16 v.0.08 ,并且没有兼容的版本。 请安装此产品或兼容版本。
    构建已停止.."

    我访问TI.com并查找“Product 'com.ti.rtsc.TIRTTOSc2000'”。

    您的网站已重放

    找不到"com.ti.rtsc.TITOSc2000"的匹配项

    我试图在Products中找到"Product 'com.ti.rtsc.TIRTTOSc2000'......

    未找到产品中"com.ti.rtsc.TITOSc2000"的匹配项

    WTF? CCS需要Product 'com.ti.rtsc.TITOSc2000,但没有这样的产品。 该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何从ccs6迁移到ccs7? 我有TI-RTOS项目,它是使用CCS6创建和构建的。 i下载7.4 CSS7中已安装并打开的旧项目。 TI-RTOS在哪里? addon TI-RTOS在哪里? 您是否有迁移说明?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juvf,您好!

    您是否可以在CCS中的Window->Preferences (窗口->首选项)中查看CCS是否发现了用于C2000产品的TI-RTOS? 您应该会在"已安装产品"列表中看到它。 如果没有,请执行"重新发现"。 CCS将在产品发现路径中显示(用红色圆圈表示)。 CCS发现它后,您需要重新启动CCS (系统将提示您)。  

    托德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何迁移到CCS7?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    你有什么想法吗?

    如何逐步调试? 或者如何迁移到CCS7?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Juvf,您好!

    很抱歉回复太慢。 TI阻止了某些下载网站,因此我不得不在家观看。

    您在哪个目录中安装了用于C2000的TI-RTOS? C:\ti? D:\soft\ti?

    在自选设置中,您有以下搜索目录:
    D:/soft/ti/ccv7_4
    C:/ti
    C:/Program files (x86)/Texas Instruments

    如果tirtos_c2000_2_16_00_08不在这些目录中,CCS将找不到它。

    查看您的6.1 首选项,它将显示其安装位置(例如,查看上面我的图片中的黄色突出显示区域,您可以在c:\ti中看到我的已安装)。

    托德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Juvf,

    此问题是否得到解决?

    托德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在没有时间升级到新版本并重新配置IDE。 我稍后再试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 我要将此标记为TI认为已解决。 将来可以随时拒绝,我们可以重新开始。

    托德