This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:#1965#可以't开放源代码文件

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/666702/ccs-1965-can-t-open-source-file

工具/软件:Code Composer Studio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关 错误的说明和解决方案,请参见此链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生,我已经核实了您发送的链接,但它没有纠正我的问题,因此请帮助我们发送具体的详细信息,以纠正问题
    急切等待您的回复
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    有关其他说明,请访问:
    e2e.ti.com/.../246.6565万

    此错误完全取决于您的项目的设计方式- Aarti G在其回复中提到的基本原则适用于所有项目,上面的I链接是一个实际示例,说明了如何以及如何修复此清单。

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔