This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430AFE221:TI可能缺少代理VCRUNTIMEA140.dll/MSVCP140.dll - Windows 10

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/666105/ccs-msp430afe221-ti-could-agent-vcruntime140-dll-msvcp140-dll-missing---windows-10

部件号:MSP430AFE221

工具/软件:Code Composer Studio

安装TI云代理 时-投诉 缺少VCRUNTIME 140. dl 和/MSVCP140.dll

我还下载并安装了vcredist_x64.exe 2015 e C++,它应该会添加这些文件,但我注意到它们已经在我的系统上为各种应用程序提供了vcruntime140.dll的21个副本。

我还运行了代理安装程序以管理员身份运行 - ticloudagent__2__msp430.exe

仍然没有运气。

有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric,

    请尝试安装32位运行时间,例如:

    vc_redist.x86.exe

    然后查看您是否仍然遇到该问题?

    谢谢!

    Victor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric,

    在尝试Victor的建议后,此问题是否已解决? 如果不是,请在下面发布更新或开始发布新帖子。 谢谢!