This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:ARM编译器->包括包含错误库的选项

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/665425/ccs-arm-compiler--include-options-including-wrong-library

主题中讨论的其他部件:TM4C123TM4C1294NCPDTTM4C123AH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

CCS是在Win7中运行的7.3 .0.0.0019万

在我们的项目中,我们需要添加一个恰好位于同一工作区中的静态库。

要解析标头,我们要做的是转到CCS Build -> ARM Compiler -> Include Options -> Add dir to #include serach path

所需目录未显示在项目资源管理器的“包含”文件夹中。 另一个库显示了一个紫色文件夹图标,我们在任何地方都找不到对这个"不需要的"文件夹的引用!

我们可以想到的任何项目参数都不包含此*TM4C123*库!

重建,清理,属性/索引/重建,擦除CCS重新刻录的项目子文件夹,但这些子文件夹都不起作用。

有任何提示?

此致

布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno Saraiva 说:
    我们可以想到的任何项目参数都不包含此*TM4C123*库![/QUOT]

    此目录是否可能是在编译器中指定的(包括其中一个源文件的搜索路径)(特定于文件的选项),而不是在项目级别指定的?

    或者,是否可能在某个点添加了该文件,然后将其删除,但可能从未从.cproject文件中完全删除? 您在.cproject文件中是否看到对它的引用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aarti G!

    感谢您的指导。

    AartionG 说:
    编译器中是否指定了此目录,包括其中一个源文件的搜索路径(文件特定选项)[/QUOT]

    我甚至不知道这是什么。 是否是右键单击文件->显示构建设置? 如果是,检查它的方式是否比查看每个项目的.c文件更有效? 无论采用哪种方法,如果您所指的是这种方法,查看项目的.c文件的设置都不包含"坏目录"。

    AartionG 说:
    您是否在.cproject文件中看到了对它的引用?[/QUOT]

    看着XML .cproject,“123”文本搜索的唯一结果在下面一行,我不确定它的作用是什么:

    <sourceEntes>
    <entry Exclude="tm4c1294ncpdt.cmd|tm4c123ah696_startup_CCS.c|tm4c123ah6p.cmd" flags="value_workspace_path|resolved" ke="SOURCEPATH" name=""/>
    </sourceEntes>

    此致,

    布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno Saraiva 说:
    不管怎样,如果您提到这一点,查看项目的.c文件的设置都不包含"错误目录"。

    是的,这就是我所说的,看起来不是问题的根源。

    您似乎已经检查了.cproject文件,但您是否介意附加所有项目元数据文件(.cproject,.ccsproject,.project)供我们查看,以防出现跳转的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然!

    在这里。

    布鲁诺

    e2e.ti.com/.../8407.metadata.zip

    (完)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送项目文件。

    当我将此项目导入到CCS中时,我看不到您在屏幕截图中显示的有问题的include路径。 这就是我所看到的。 第一个路径显示/Libraries/TIVA,因为我 没有定义变量${BRASTANLIBGIT_ROOT}。 但它与为项目设置的包含路径匹配。

    所以我仍然不确定为什么会出现额外的路径。

    您是否尝试过将项目导入新工作区以查看是否有区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿迪格,

    我会在尝试之前回复,但从内存中我可以看出,如果我将该项目导入到其他工作区,它将正常工作。

    该问题与同一工作区中存在库的情况有关... 让我试着给您一个时间表:

    1-如果包含所引用的库不在WS中,它将显示为您所看到的内容(正常的黄色文件夹),并且如果定义了LIB_ROOT,它将允许树扩展到现有的文件夹和文件中。

    2-当磁带库存在于WS中时,由于某种原因,CCS决定将其转换为紫色文件夹是明智的。 编译/链接的工作原理相同,但在应用程序项目上,您无法浏览经过根紫色文件夹的文件夹/文件(您可以在库项目条目中,在该工作区的其他位置执行此操作)。 这是"不必要的,但"还好...

    3-现在,出现问题时:此工作空间不仅包含引用的库,而且还包含与第一个库相关的另一个已编译库... (我们将常用库称为"company_LIB",新库称为"TIVA129_LIB",它使用company_LIB中的组件。

    那么,从情况3开始,我的主(应用)项目没有显示正确的紫色文件夹。 它显示了一个随机的附加库,在应用程序设置中的任何位置都不引用该库,您可以通过XML看到它。

    我希望这能帮助您了解问题所在。 目前,我可以创建一个单独的工作空间并将库保留在该工作空间中(不是很理想,因为在此开发阶段,应用程序和库中经常发生更改,并且在工作空间之间来回切换不是很有效)。 但是在CCS/Eclipse/Somewhere中,当使用描述的情况时,出现了错误,并且似乎是提交错误标签的情况。

    如果您需要我进一步了解详细信息以帮助解决问题,请告诉我。

    此致

    布鲁诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布鲁诺

    感谢您提供更多详细信息。 看来需要有一个非常具体的安排来解决这个问题,因为我们以前从未见过或听说过这个问题。

    您是否会有一个工作区与我们共享,其中包含您所描述的主项目和库? 希望拥有完整的工作空间将帮助我们重现并更深入地了解该问题。 如果您不想在此处发布,您可以私下与我分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿迪格,

    你能引导我了解你需要分享什么吗? 这个特定的工作区非常混乱,它包含的文件既位于默认位置,也位于本地磁盘的完全不同位置。 您是否还需要实际的源文件? 如果可能,请让我讨论这些详细信息,我将了解我可以做些什么来提供帮助。

    此致,

    布鲁诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了另一条消息,下面还有两个图像:一个混乱的工作区,另一个具有单个项目的全新工作区,其中显示"正常黄色文件夹"。

    值得注意的是,展开的两个项目都具有完全相同的包含路径配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题已在脱机状态下进一步讨论。 但是,我仍然无法再现这一问题。

    总之,对于遵循此线程的用户来说,用户端的某些独特因素组合似乎触发了异常行为。 他们通过创建新的工作区并修改库文件夹结构,使事情再次正常运行,并同意现在可以关闭此线程。