This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD313.8064万A:使x0文件失败

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138PFCEVM-026, UCD3138064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/667009/ccs-ucd3138064a-make-x0-file-fail

部件号:UCD313.8064万A

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好  

  我正在使用 UCD3138PFCEVM-026.Making x0 File Fail (正在使用UCD3138PFCEVM-026)。 生成过程已完成,生成文件失败。日志如下所示:

“.out文件已生成,但是后期生成”失败,为什么会发生这种情况?

CCS版本:CCS 6.2

________________________________________________________________

链接>
'完成构建目标:PWR026_PFC_UCD313.8064万A.OUT'
''
Tektronix扩展格式
("C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-CGT-arm_arm十六5.2 进制.5/bin/arm十六 进制.exe"-x "PWR026_PFC_UCD313.8064万A.OUT"-o "PWR026_PFC_UCD313.8064万A.x0"-memwidth 8")
Makefile:200:目标'post-builp'的配方失败
''
PROCESS_BEGIN:CreateProcess (NULL,(C:5.2 .5/bin/armhex.exe-x PWR026_PFC_UCD313.8064万A.out-o PWR0226_PFC_UCD3138064A.313.8064万.x0 -memwidth 8),.)失败。
品牌(e=2):系统找不到指定的文件。

gmake [2]:[post-builD]错误2 (忽略)

****构建已完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benson,

    我看到您在 这里向数字电源论坛发布了相同的问题。 这是获得此问题答案的最佳位置,因此我将关闭此重复帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,AartiG
    感谢您的反馈。
    我知道这个问题在Digital Power论坛中更具体。但是项目已经完成构建,但x0文件生成失败。 我认为这可能是由于CCS构建环境中的某些错误部署或错过了一些重要的文件造成的,所以您可以对此提供帮助吗?
    谢谢!
    Benson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benson,

    我会从CCS角度尽力提供帮助,但是我们真的不想重复CCS和Digital Power论坛之间的工作,因此要求只在一个位置发布。

    您正在构建的项目是TI示例项目还是您自己的定制项目?  

    是否可以将 生成日志保存 到文本文件并将其附加到此处?
    另外,请显示CCS项目属性中构建后步骤的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 其他帖子中针对此问题的建议答案