This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Compiler/66AK2H14:在C66x上使用TI CGT 8.2 时代码编译崩溃

Guru**** 2392905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/667591/compiler-66ak2h14-code-compile-crash-with-ti-cgt-8-2-2-on-c66x

部件号:66AK2H14

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,Champs:

我遇到了一个客户问题,使用TI CGT在C66x上编译汇编代码,Keystone I或II器件无关紧要。 客户不想在公共E2E上共享代码/CCC项目。

我已经有客户的代码/CCC项目:其中包括一个.sa文件。 当使用编译器8.2 Tm2编译在发行版时,编译器崩溃(使用7.4 Tm22时不会崩溃)。

请为此提供帮助。

此致,Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请向我们展示"崩溃"的确切文本。 到底发生了什么? 是否显示对话框? 这在Windows上吗? 是否每次都发生?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    lding 说:
    我已经有客户的代码/CCC项目

    欢迎您通过电子邮件发送给我  我认为这将为我提供足够的信息来提交错误报告。  完成后,我将发布该条目的ID号。

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送测试案例。  我可以重现错误。  我在 SDOWP系统中提交了CodeGen-4525以对此进行调查。  与大多数此类条目不同,此条目不标记为公共,因此无法跟踪。

    谢谢,此致,

    -George