This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-FET430UIF:CCS7 Mac与FET430UIF通信

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/667210/ccs-msp-fet430uif-ccs7-mac-communicating-with-the-fet430uif

部件号:MSP-FET430UIF
主题中讨论的其他部件:MSP430F5438AMSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在尝试在macOS 10.13 上运行MSP-430UIF。 到目前为止,我已经安装了CCS7和TIVCPSerial.kext。 当我插入编程器时,它被分配了一个虚拟串行端口,我能够从命令行使用mspdebug与编程器一起工作。

我使用相应的串行端口将CCS设置为UART模式,它可以正确识别FET。 但是,当我尝试启动该程序时,我收到以下错误(目标运行的是MSP430F5438A)

MSP430:在长度0x19dc的第0页0x5c00处写入内存块时遇到问题:读取超时
MSP430:文件加载器:验证失败:目标写入0x5C00
MSP430:GEL:文件:/users/Heller/ti/pl-MCU-EPD/Debug/pl-MCU-EPD.Out:加载失败。 

基本上和我在目标板没有连接的情况下得到的一样,但是,使用mspdebug uif -d /dev/cu.TIVCP341014130 -j我可以访问编程器和目标板。
是否有可能了解如何调用编程工具来进一步深入探讨此问题?

我正在7.4 macOS 10.13 3上运行CCS ET430UIF 0.0.0015万 v1.4a

此致,

Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Florian:

    如何将MSP-FET连接到设备?
    您使用的是目标板,实验板还是客户板?
    设备如何通电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jace:

    该板是塑料逻辑的Parrot MSP430 (http://www.plasticlogic.com/helpdownloads/documentationlibrary/)。

    它有一个JTAG插头,用于连接MSP-FET。 主板由同一主机从外部(USB连接)供电。

    似乎连接本身工作正常,因为我可以从命令行使用mspdebug访问MCU并中断程序。

    谢谢,

    Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jace:

    我刚刚将MSP-FET连接到Windows计算机上的CCS7,这提示我执行固件更新(USB VID/PID已更改为0x2047/0x001)。 之后一切都正常。