工具/软件:TI C/C++编译器
我从E2E论坛中提出的与__TI_auto_init相关的其他问题的回答中了解到,此库函数 初始化C环境,例如全局变量,静态变量,RAM空间。 为了检查我调用的__TI_AUTO_INIT函数的功能,并在分析CCS中的反汇编覆盖范围时 ,我发现 在自动初始化例程之后,处理初始化表(行号-457至514)下的组装指令从未被涵盖。 [注:为了验证我在整个过程中是否正确,我为__TI_auto_init生成了.lst文件,并将我的覆盖范围与.lst文件进行了比较]。 如果有人能帮助我了解功能以及如何在 流程初始化表中涵盖这些装配例程,这将对我有所帮助。 此外, 如果有人可以向TI推荐有关这些库文件的任何设计文档(位于“\ti\ccsv5\tools\compiler\arm_line.4\lib\rtssrc.zip 5.0 ”中),我将不胜感激。
为了供您参考,我附上 了程序集指令的.lst文件报告,当我调用__TI_auto_init时,该报告未被涵盖。
谢谢。