This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:完整版的Code Composer Studio版本7是否免费并可供商业使用?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/666691/ccs-ccstudio-is-full-version-of-code-composer-studio-version-7-free-and-available-for-commercial-use

部件号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

Code Composer Studio版本7的完整版本是否免费,是否可供商业使用?

我看过IT许可显示:CCS7现在是TSPA投诉,这意味着不需要付费许可证->是评估版还是有限版还是完整版? 如果是完整版且免费,我是否可以将其用作商业用途?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是的,CCS现在不受限制,可以免费与TI器件一起使用。

    此致,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我必须将其用于TI芯片组的商业开发。 TI是否提供了任何商业许可证,或如您所说的完全免费且无限制?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    没有特定的商业许可证;根据您提供的信息,CCS可免费用于商业用途,如您的商业用途。

    此致,
    拉斐尔