This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320vc5509a:XDS560v2 (BH-USB-560v2)卡在启动模式下(USB=红色模式=闪烁绿色)

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/666125/ccs-tms320vc5509a-xds560v2-bh-usb-560v2-stuck-in-bootup-mode-usb-red-mode-flashing-green

部件号:TMS320VC5509A

工具/软件:Code Composer Studio

我的一个仿真器卡在启动模式中。 我找到了一些有关如何通过重新启动10x强制它进入安全模式的信息,以便我可以使用BH560v2配置实用程序,但这不起作用。 它一直处于启动模式。 我是否可以执行其他操作来恢复似乎已损坏固件的仿真器?

仅供参考,我有另一个仿真器,它可以正常启动2个绿灯,CCS与它进行良好通信。

谢谢!

凸轮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    凸轮,

    当您说仿真器卡在“启动模式”时,您指的是“安全模式”?

    如果是,您是否尝试使用实用程序上的"重新启动"按钮? 这可能会使您的仿真器退出安全模式。

    参考。 章节2.3 of:
    www.blackhawk-dsp.com/.../Bh560v2Config-UG-05.pdf

    我还会联系Blackhawk,看看他们是否对此有其他评论。

    此致,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rafael:

    我知道安全模式是模式指示灯呈红色闪烁时。 模式指示灯呈绿色闪烁,这意味着它正在尝试引导至正常模式,但从未到达,也不会开始呈红色闪烁,以指示它已进入安全模式。 我尝试了该实用程序,但它看不到仿真器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    凸轮,

    您是否可以尝试将调试探头连接到网络并查看实用程序是否可以找到它? 我的XDS560v2的USB端口已损坏,只能通过以太网运行。

    也许这可以帮助您重新刷新探头。

    此致,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上,我对部件号感到困惑,我实际上只有USB560v2 (无以太网端口)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cam您好!
    您采取的步骤是最终用户修复设备的正确步骤

    1.将USB560v2置于安全模式
    USB560v2固件具有内部编程的引导失败计数器。 当此计数器时
    达到10,USB560v2将启动到安全模式。 此计数器的主要用途是回收
    如果应用程序固件出现问题,导致设备无法引导,请使用仿真器
    正确进入正常模式。

    答 要进入安全模式,USB560v2需要重启至少10次。 为此,
    您应首先将USB电缆连接至USB560v2。

    B. 然后将USB电缆的另一端连接到PC (Windows或Linux)上的可用USB端口。
    3-5秒后,从PC上的端口拔下USB电缆。 我们建议使用
    用于此连接和断开USB电缆过程的PC USB端口。

    C. 重复此过程10-12次。

    D. 当模式LED指示灯呈红色亮起时,可以识别安全模式。

    e. 进入安全模式后,该装置应在Windows或Linux中正确枚举。

    下一步是使用BH560v2配置实用程序更新固件。

    如果在反复尝试后USB560v2无法进入安全模式,或者您需要固件更新帮助,
    请通过 www.blackhawk-dsp.com/.../contacts.aspx联系Blackhawk技术支持

    此致Joe:
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Joe。 看起来我必须联系Blackhawk,因为我的不会进入安全模式。

    谢谢,

    凸轮