This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:在Windows 10上安装Code Composer Studio时出现问题

Guru**** 2536820 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/662694/ccs-issue-installing-code-composer-studio-on-windows-10

主题中讨论的其他部件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

安装后,我无法启动CCS,因为它缺少MSVCR110.dll文件。 我的计算机上当然有100分之多,因为它们几乎所有的软件都有,但由于某种原因,CCS抱怨这种情况,并拒绝运行。 不知道该怎么做。 我已删除并重新安装了相同的问题。 我使用Windows 10 64位并安装了CCS 7.4。 感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert:

    能否压缩ccsv7/install_logs的内容并在此处发布? 这听起来好像您错过了可再分发的Visual Studio。

    谢谢!

    丹麦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0407.install_5F00_logs.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试以下操作:
    卸载现有的msvc可重新分发2015 (32位),然后从Microsoft网站下载并安装新的msvc。 如果您看到任何错误报告,请告诉我。
    启动CCS -它现在是否工作?
    谢谢!
    丹麦语
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我安装了10分之10的MSVCR,但没有安装2015年的32位。 但是,如果我 从Microsoft主页下载该版本,它会抱怨已安装另一个版本,并且无法安装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以尝试重新启动计算机,然后再试一次?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不起作用。 我可以启动ccsv7/eclipse下的eclipse二进制文件,所有(据我所能判断)都能从该文件中起作用。 但是,如果我尝试在同一目录中启动CCStudio,我会收到相同的错误消息。

    因此,我会将此标记为解决我的问题,但我认为这不是正确的方法。