This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4372:在主功能之前进行代码调试

Guru**** 2935310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/665863/am4372-code-debug-before-main-function

部件号:AM4372

大家好,

我想在main函数之前调试代码。
因此,我执行了下面的调试设置并取消选中了AAA,但程序计数器在加载程序后仍指向main。
如何在加载程序后从_c_int00开始调试?

编译器为"TI v 16.9 .6.LTS"。

此致,

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sasaki,

    这是一个非常常见的错误(我一直这么做):在名为"设备"的顶部下拉菜单中,选择正确的核心,应该是"CortexA3",而不是M3_WakeupSS_1。

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rafael San,

    感谢您的支持!

    我忽略了它…

    此致,

    Sasaki