This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCXL-F2.8069万M:CCS

Guru**** 2579735 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/665126/ccs-launchxl-f28069m-ccs

部件号:LAUNCHTXL-F2.8069万M
主题中讨论的其他部件:controlSUITEMOTORWAREC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好! 很抱歉,如果这是一个笨蛋问题,但我似乎找不到解决方案:

我正在尝试使用CCS进行编程,但我找不到'Target' F2.8069万M。 我已经安装了controlSUITE和汽车器件,更新了CCS,但我不知道从这里到哪里去。  

如果我能添加任何有助于解决我的问题的内容,我会尽我所能!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew Wenaus 说:
    我正在尝试使用CCS进行编程,但我找不到'Target' F2.8069万M。[/QUOT]

    您的意思是“CCS新建项目”向导中的目标设备选择吗? 如果是这样,您只需选择F2.8069万选项之一。  

    但在使用C2000器件时,更好的选择是从controlSUITE导入您正在使用的器件的示例,并将其用作开发的起点。 如果您是CCS新手, 这里的研讨会 是您入门的绝佳资源。 它是为F2.8027万 Launchpad编写的,但对于其他设备/启动板也可以遵循一般说明(只要您对特定设备使用适当的示例)。

    如果我误解了你的问题,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew Wenaus 说:
    我正在尝试使用CCS进行编程,但我找不到'Target' F2.8069万M。[/QUOT]

    如果上述建议不能帮助解决您的问题,请提供有关上述陈述的更多详细信息,以便我们为您指明正确的方向。 您何时何地都找不到目标设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦,对不起! 我以为我确实回复了帖子,但我猜我的连接失败了!

    问题是我们有开发套件(www.ti.com/.../LAUNCHXL-F2.8069万M) ,它与上面显示的3个不同。 如果我尝试使用选定的任何一个运行CCS,则会显示'CPU is not compatible with any target selected (CPU与选定的任何目标不兼容)'。

    我还下载了controlSUITE和c2000ware。 我们找到 了F2.8069万M (带有'M')的示例代码,但当我们在属性下找到它设计用于哪个目标时,它显示 为F2.8069万 (没有'M')。 我想给大家看一个屏幕截图,但是从周五开始,它就显示服务器不可用? 我尝试重新安装它,但仍然存在相同的问题(在桌面应用程序上和通过CCS资源管理器)。  

    任何方向都是很好的,因为我们的项目已经落后了一点!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew Wenaus 说:
    好了,问题是我们的开发套件(www.ti.com/.../LAUNCHXL-F2.8069万M) 与上面显示的3不同。[/QUOT]

    F2.8069万M启动板也可以选择F2.8069万。  

    Andrew Wenaus 说:
    如果我尝试对其中一个选定的运行CCS,则会显示'CPU is not compatible with any target selected (CPU与选定的任何目标不兼容)'。[/QUOT]

    单击“调试”(绿色错误)按钮时是否看到错误,这是您看到的错误吗?

    如果是,则表示您没有为项目设置目标配置文件。 有关 目标配置文件以及如何创建目标配置文件的信息,请参见此链接。 创建文件时,将Connection (连接)选为Texas Instruments XDS100v2 USB Debug Probe (德州仪器(TI) XDS100v2 USB调试探头),将Device (设备)选为F2.8069万。

    请告诉我们这是否有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这就是问题所在! 非常感谢您的帮助! 我真的很感激!