This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Uniflash v4 CLI创建映像

Guru**** 2561930 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/664810/uniflash-v4-cli-create-image

主题中讨论的其他部分:UNIFLAASH

大家好,

它看起来Uniflash v4 (4.2 .0.1490)不支持从命令行(CLI)创建映像,就像以前版本的3.4 一样。似乎只能从GUI创建映像。 这是否正确?

此功能是否在版本4的路线图中? 还是有另一种方法? 我正在使用CC3220,因此无法使用以前的版本。

更新:我在第6章的SWRU469A中找到了一些有关CLI的信息,但似乎这不起作用。

谢谢你

一月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    问题已解决。 问题在于SWRU469A中描述的命令实际上不受CLI支持(例如,project new)。

    一月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jan,

    您发现哪些命令不起作用?

    此致,
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sarah,

    当前的Uniflash版本不支持SWRU469A章6.1 8中的命令。 请参阅支持的项目命令:

    > c:\ti\uniflash 4.0 \simplelink\Gen2\bin\SLImageCreator.exe project -h
    
    配置文件加载错误([errno 2]没有这样的文件或目录:'cfg.json'),使用默认
    用法:SLImageCreator.exe项目[-h][--name name]
    {list,program,add_file,set_sp,set_certstore,import,export,clone,reconfig,create_image,create_OTA}
    ...
    
    可选参数:
    -h,--help 显示此帮助消息并退出
    --name name name 项目名称
    
    子命令:
    有效的子命令
    
    {list,program,add_file,set_sp,set_certstore,import,export,clon,reconfig,create_image,create_ota}
    附加帮助
    列表 列出所有可用项目
    程序 对从项目生成的图像进行编程
    add_file 将文件添加到项目的SimpleLink文件系统
    设置 将Service Pack添加到项目
    set_certstore 为项目设置认证商店包
    导入 从导出的项目ZIP文件导入项目
    导出 将项目导出到ZIP文件
    克隆 克隆项目
    重新配置 重新配置项目
    创建映像 创建映像
    创建_OTA 创建OTA存档 

    一月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jan,

    您是否使用最新的UniFlash版本? 在您的命令行中,您似乎仍在使用版本4.0。

    此致,
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sarah,

    好的。现在我看到了问题所在。 我安装了版本4.2 .0.1490。 手动安装版本4.2 后,2.1692 完全正常。

    但Uniflash的自动更新机制似乎已损坏。 似乎有人忘记更新文件 downloads.ti.com/.../update.xml

    Uniflash的两个版本(4.2 .0.1490 和4.2 .2.1692)正在下载此文件。 XML的内容是:

    安装程序信息>
    <versionId>42.149万</versionId>
    <version>Microsoft 4.2 .1490</version>
    <platformFileList>
    <platformFile>
    <filename>unifliflash 4.2 .1490.exe</filename>
    <platform>windows</platform>
    <MD5></MD5>
    </platformFile>
    <platformFile>
    <filename>uniflifliflash 4.2.1490.run</filename>
    <platform>linux-x64</platform>
    <MD5></MD5>
    </platformFile>
    <platformFile>
    <filename>unifliflash 4.2 .1490.dmg</filename>
    <platform>OSX</platform>
    <MD5></MD5>
    </platformFile>
    </platformFileList>
    <downloadLocationList>
    <DownloadLocation>
    <url>downloads.ti.com/.../url>
    </DownloadLocation>
    </downloadLocationList>
    </installerInformation> 

    一月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1月

    感谢您报告Uniflash自动更新的问题。 此问题已在服务器上解决。

    此致,
    拉斐尔