This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M36H33B2:GUI Composer独立应用程序在闪屏上挂起

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/664780/ccs-f28m36h33b2-gui-composer-standalone-app-hangs-on-splash-screen

部件号:F28M36H33B2

工具/软件:Code Composer Studio

我尝试将GUI Composer应用程序作为独立应用程序运行。 我已经导出并安装了运行时环境。 当我运行Win32_start.bat文件启动应用程序时,它只显示闪屏,并挂起,从那里根本就没有显示。 我创建了一个新的空白项目,但项目中没有任何内容,我导出了该项目并尝试运行,但也发生了同样的情况。 但是,当我导出其中一个示例应用程序(我使用MSP430_Temperature_Demo)并将其作为独立应用程序运行时,它就可以运行100 %。 我看不到我的应用程序和示例应用程序之间的属性有任何差异。 是什么原因导致了这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Albert,

    似乎闪屏文件夹中的package.json文件没有将standalone_app设置为true的正确设置。 尝试将其更改为True,看看应用程序是否会出现?

    此致,
    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Patrick

    这正是问题所在! 不知道这些小虫子是怎么爬进来的,因为它一直在工作,突然这个问题。 但现在它还在工作,非常感谢。

    此致

    阿尔伯特