This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCXL-CC1310:将Code Composer Studio与TI SDK一起使用

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/663673/ccs-launchxl-cc1310-using-code-composer-studio-with-ti-sdks

部件号:LAUNCHTXL-CC1310
主题中讨论的其他部件:CC3220SFCC1310

工具/软件:Code Composer Studio

您好,  

我想使用cc1310启动板和cc3220sf启动板构建一些应用程序,我是否需要同时使用CCS和要使用的启动板附带的相应SDK? 或者SDK是否足够?  

谢谢!  

努尔·穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nour,

    SDK提供在LaunchPad上运行的软件。 Code Composer Studio是用于构建软件并将其加载到设备上的开发工具。 您需要两者。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John,

    很棒! 我是否需要使用iperf才能使用cc3220sf启动板? 因为我在youtube上发现了一个德州仪器(TI)的视频,他们说需要iperf,而在网站上我没有找到这样的东西。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为不需要iPerf。 SimpleLInk论坛中的团队更适合回答这一问题。 我想你已经有了另一个关于这个问题的帖子。

    此致,
    John