This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:设置CCS 5.5 ,导入项目工作区和入门指南(Windows 764位)

Guru**** 2534650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/665482/ccs-codecomposer-general-guidelines-for-setting-up-ccs-5-5-importing-project-workspace-and-getting-started-windows-7-64-bit

部件号:CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

我对TI产品完全陌生。  公司的另一位工程师一直在为我现在要处理的产品制作所有软件,他正在出差。  另外,我不确定他是否知道如何设置我,因为他的设置太早了。  我为我们正在开发的仪器的上一版本制作了固件,但那是一个完全不同的处理器和开发环境。

所以我想知道您是否可以为我提供正确的安装和设置资源。  我应该尝试导入他的工作区吗?  如果是,我可以在哪里找到它?  他说他正在使用CCS 5.5 ,这就是我在Windows 764位计算机上下载和安装的内容。  我认为安装成功了--我禁用了安装的防病毒软件,安装程序说安装成功。

我在默认的c:\ti目录中安装了CCS。  我已将他的所有固件文件从服务器复制到一个名为"current"的文件夹中,并且我在该文件夹内  

调试
驱动程序
DVT
Header _Files
RemoteSystemsTempFiles
等等

我们正面临着解决一些问题的时间困难,我非常感谢您为我提供的任何帮助!!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道您是否可以为我提供正确的安装和设置资源。  我应该尝试导入他的工作区吗?  如果是,我在哪里可以找到它?[/QUOT]

    听起来您已经安装了CCS,现在希望导入并处理现有项目。 在CCS中,您通常会导入项目,而不是工作区。 工作区是特定于用户的,通常不在用户之间共享。 如果您打开CCS并转到菜单“项目”->“导入CCS项目”,然后浏览到您复制过的同事的目录,它将列出该目录中的所有CCS项目。 您可以从此处选择要导入的文件。

    这里有一本项目和构建手册 ,它可以让您很好地了解项目的设置方式以及构建流程的外观。 这些论坛也有丰富的信息,因此您可以通过搜索这些论坛找到许多答案。  

    关于CCS - CCS 5.5 版本的一条评论相当陈旧,不再受支持。 我们仍将回答问题并尽最大努力支持此版本,但如果这是一项新产品开发,我强烈建议使用更新版的CCS。 请注意,如果需要将项目锁定到特定版本的编译器工具,则即使移动到较新版本的CCS,也仍然可以执行此操作。

    页面提供了不同版本的详细信息和下载。 希望这能有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢,我将查看该手册。 您提到:“请注意,如果项目需要锁定到特定版本的编译器工具,即使移动到较新版本的CCS,也可以使用这些工具。” 这听起来像是我们需要做的事情。 你能为我指出正确的方向吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,我将查看该手册。 您提到:“请注意,如果项目需要锁定到特定版本的编译器工具,即使移动到较新版本的CCS,也可以使用这些工具。” 这听起来像是我们需要做的事情。 您能为我指出正确的方向吗?[/QUOT]

    手册中有一节介绍了它: Changing Compiler Versions (更改编译器版本)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢5.5 非常旧的警告。 我下载了6.2 ,然后就可以打开同事的项目文件了。 他告诉我这是用5.5 建造的,这看起来是错误的。 至少现在我可以查看项目! 这是一个很好的开始。 再次感谢!!!!!