This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS 7.4 install, import 7.2 project - java.util.NoSuchElementException

Guru**** 2250420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/661173/ccs-ccs-7-4-install-import-7-2-project---java-util-nosuchelementexception

工具/软件:Code Composer Studio

尝试安装/使用CCS 7.4 ,并在尝试导入我的CCS 7.2 项目时从Java中获取该错误...并且基本上是在之后尝试对其执行任何其他操作(如果我在项目导入过程中忽略了初始错误)。  我附上了一张显示它的图片。

请告知:

罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否仅在此特定项目或多个项目中看到此错误?  

    您能否为该项目附加项目元数据文件(.*project),以便我们尝试重现错误并进行调查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Ating"]

    您是否仅在此特定项目或多个项目中看到此错误?  

    [/引述]

    多个/所有项目。   

    [报价用户="Ating"]

    您能否为该项目附加项目元数据文件(.*project),以便我们尝试重现错误并进行调查?

    [/引述]
    尝试直接发送给您一次以上,但失败,并显示消息"抱歉,您的上一个请求出现问题!"
    罗伯特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您私下发送项目文件。 我可以重现错误,我们正在调查。
    当我们有其他信息时,我将发布更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robert,

    我已提交错误号CCSEIDE-3276,以便跟踪和调查此问题。 您可以使用我签名中的SDOWP链接跟踪其状态。
    如果我们确定了将此项目导入CCS 7.4 的解决方法,我会告诉您,并对由此造成的不便表示抱歉。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在最近安装7.4 后遇到类似的错误,是您修复了它还是发布了新的修补程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard Payne 说:
    自从最近安装7.4 以来,我遇到了类似的错误,是您修复了它还是发布了新的补丁。[/QUOT]

    此问题已得到解决,目前计划在3月发布CCS 8.0。