This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640:cc2640

Guru**** 2583335 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/664921/ccs-cc2640-cc2640

部件号:CC2640

工具/软件:Code Composer Studio

嘿,TI,

我想在CCS版本7中检查TI-RTOS中的表膜信号的状态。

我不知道怎么做。

请提供帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运行时对象视图应满足您的需要。  在CCS中的调试会话中,转至“工具”菜单并选择“运行时对象视图”。

    它应该默认为使用活动的调试会话,因此只需单击“连接”。

    然后当工具打开时,左侧将出现一个您可以检查的事项列表。  在该列表中选择信号。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    感谢你的帮助。 我得到了信号状态。