This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCXL-CC1350:调试CC1350时出错

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/664777/ccs-launchxl-cc1350-error-regarding-debugging-cc1350

部件号:LAUNCXL-CC1350
主题:CC1350中讨论的其它部件

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我正在使用CC1350自定义板,我得到了调试错误-Error -242 @ 0x0。 我正在使用7.4 版本,无法刷新我的自定义板。

 我在错误消息对话框中有一个“重试”或“取消”按钮。 重试仅重新显示对话框。 Cancel (取消)将终止调试会话,Debug (调试)选项卡将消失。  

该项目将在LaunchPad CC1350上正常工作 。

完整控制台输出:

Cortex_M3_0:Gel输出:内存映射初始化完成。
IcePick_C:连接到目标时出错:(错误-242 @ 0x0)无法访问路由器子路径。 主板配置文件可能不正确。 (仿真软件包6.0 .628.1)

有关 信息,自定义板原理图是按照TI启动板原理图提供的。

谢谢,顺祝商祺  

Haricharan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Haricharan,

    由于此问题可能是由硬件引起的,请通过一段可能有帮助的冗长讨论来检查以下主题吗?
    e2e.ti.com/.../57.7606万

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,Desouza,

    现在我使用SmartRf06评估板将简单的外设示例调试到我的自定义板(CC1350),使用10针臂皮质调试连接器, 我使用xds100v3 USB调试探头。 我可以闪存堆栈,但当应用程序闪存时,我收到错误。 错误如图所示。 错误-2134 @ 0x0和错误- 1174@ 0x0。 解决此问题的可能方法有哪些。

    谢谢,顺祝商祺

    哈哈哈兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Haricharan,

    您看到的错误显示在以下链接中:
    software-dl.ti.com/.../ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    有趣的是,在您能够刷新堆栈后会发生错误-通常是应用程序导致设备锁定处理器核心并导致显示的错误。 在任何情况下,您是否可以使用CCS或LMFlasher实用程序进行大规模擦除? 也许这可能是此负载上的一个简单故障。

    另一个问题是,如果内核堆栈以某种方式导致设备出现故障-不幸的是,这是我无法从这里评估的问题,但可能是主板上的一些电源故障,或者堆栈本身错误地配置了设备的针脚? (如果我正确调用JTAG引脚,则JTAG引脚与其它函数复用)。

    无论如何,这似乎不是连接本身的问题,也不是XDS100v3的问题,因为您可以至少连接一次并刷新设备。

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔