This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio-C2000:C2000软件与安全共享。

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/664688/ccs-ccstudio-c2000-c2000-software-sharing-with-security

部件号:CCStudio-C2000
主题中讨论的其他部分:UNIFLAASH

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我们一直在开发用于C2000部件的软件,使用CCS用于各种应用。 现在,我们需要提供源代码和

CCS给我们的客户。 它应可编译,可构建,并可随时由客户加载,而无需我们的任何支持。 那么,我们如何共享源代码

满足上述所有要求,而不让他们/任何其他方了解软件的专门知识? 目前,我们仅提供 ".out "文件

和CCSUniflash,用于现场加载和升级。 请帮助我们?

谢谢,此致,

Naveen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naveen,

    您要查找的是代码混淆。 有商业和开放源代码工具可用于此目的。

    总之,您需要找到满足您需求的代码混淆工具。 然后创建一个CCS项目版本,该版本使用模糊代码而不是原始代码。 然后将该项目与CCS一起提供给您的客户。 我建议提供一个用于构建和闪存的小脚本。 CCS Build和UniFlash都是可编写脚本的。
    processors.wiki.ti.com/.../Create
    processors.wiki.ti.com/.../UniFlash_v4_Quick_Guide

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢John

    您是否可以推荐用于CCS项目代码混淆的任何商业/开放源代码工具?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naveen,

    我自己没有使用过任何一个。

    此致,
    John