This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:Linux,上下文菜单字体'灰显'

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/663275/ccs-ccstudio-linux-context-menu-fonts-greyed-out

部件号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

阿霍伊。

最近刚换回Linux,我愚蠢地更新并重新启动了'DO apt update && sudo apt upgrade',而不像我通常那样保存日志。 所有上下文菜单(右键单击菜单)项目都显示为浅灰色,但仍然可用。 很烦人。

查看:

我正在尝试所有选项,并在此处发布完整信息。  

我认为这可能是Java/字体问题?

CCS 版本:7.4 .0.0.0015万

我正在使用Ubuntu 16.04 LTS,内核:4.11 。5-4.1105万-lowlatency
正在使用的Java版本(从'sudo update-alternatives --config java'中列出): java-8-OpenJDk-amd64

我不确定CCS是否有具体信息。

有人遇到过这种情况,知道如何解决问题,或者有人对我接下来应该在哪里寻找解决方案有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    有趣;我看到菜单条目消失了,但不仅仅是"变灰"。 这是我第一次看到这种情况。 X服务器本身似乎发生了变化,导致了这种错误的绘图。 我将尝试查看是否可以在虚拟机中复制此内容。

    CCS在ccsv7/eclipse/JRE下使用自己的JRE,因此无论用户的系统安装了什么,它都可以确保Java兼容。

    我会看是否可以再现这一情况。 我当前正在使用内核4.10 .0.42 -generic

    此致,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇! 我离开了Java。

    这是GTK 2.0 和Unity的氛围主题。 我不想确定确切的行,但要解决:

    我首先将主题切换为'放射度'。

    删除'Ambit'主题的'gtkrc'文件:

    cd /usr/share/doc/Themes/Ambiance /gtk-sudo 2.0
    rm gtkrc 

    然后复制'Radiance '主题图的gtkrc文件作为替换文件:

    cd /usr/share/doc/Themes/Radiance/gtk-Dell 2.0 和sudo cp gtkrc /usr/share/doc/Themes/Ambiance 2.0 

    然后切换回'环境'主题。

    已修复!

    瑟钦的隔行管毫无帮助。 根据我收集到的信息,Ubuntu团队和GTK团队因某些Unity细节而意见不一致。 不管怎样,这对其他坚持这种做法的人来说都是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您让我知道;在我使用16.04 开始对虚拟机进行更新后,我被绕过了轨道,Ubuntu决定在中期取消更新并破坏其自己的/dev/sda1 (幸运的是,它没有什么非常重要的内容)。 我正在进行重新安装过程,但我很高兴您能与GTK一起解决此问题。

    最后,我怀疑当18.04 不可用时,我们会有额外的工作-毕竟,它使用的是不同的X服务器。 我们会看到。

    此致,

    拉斐尔