This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM46L852:无法在Mac OS 10.12 上安装CCS 6.2

Guru**** 2779745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/664872/ccs-rm46l852-cannot-install-ccs-6-2-on-mac-os-10-12-6

部件号:RM46L852

工具/软件:Code Composer Studio

尝试安装Web或脱机安装程序在Mac上似乎无法正常工作。

安装程序错误为:

出现错误:安装程序无法正确安装org.eclipse.platform.ide,org.eclipse.help.feature.group,org.eclipse.equinox.p2.discovery.feature.feature.group,org.eclipse.equinox.p2.user.ui.feature.group,org.eclipse.cdt.feature.group,org.eclipse.cdt.debug.ui.memory.feature.group,org.eclipse.tm.terminal.feature.feature.group,org.eclipse.epp.mpc.feature.group,org.eclipse.egit.feature.group,org.eclipse.cdt.build.crossgcc.feature.group,org.eclipse.rse.feature.group,org.eclipse.cdt.launch.remote.feature.group,org.eclipse.gef.feature.group,gnu.io.rxtx.feature.group。
请将这些日志提交给TI,以便使用下一个对话框进行分析。
您还可以访问TI E2E CCS支持论坛以获得更多帮助。

安装日志位于:/Applications/ti/ccsv6/install_logs/20180215144713 (附加到此帖子: e2e.ti.com/.../8623.ccs_5F00_setup_5F00_6.2 .0.0.005万_5F00_install.log)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shaun,

    您发布的日志适用于Web安装程序。 无法从服务器下载文件。

    能否请您尝试脱机安装程序并在此处发布日志,以便我们可以告诉您脱机安装程序无法正常工作的原因?

    谢谢!

    丹麦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过下载的安装程序,我可以获得:

    出现错误:安装程序无法正确安装org.eclipse.platform.ide,org.eclipse.help.feature.group,org.eclipse.equinox.p2.discovery.feature.feature.group,org.eclipse.equinox.p2.user.ui.feature.group,org.eclipse.cdt.feature.group,org.eclipse.cdt.debug.ui.memory.feature.group,org.eclipse.tm.terminal.feature.feature.group,org.eclipse.epp.mpc.feature.group,org.eclipse.egit.feature.group,org.eclipse.cdt.build.crossgcc.feature.group,org.eclipse.rse.feature.group,org.eclipse.cdt.launch.remote.feature.group,org.eclipse.gef.feature.group,gnu.io.rxtx.feature.group。

    请将这些日志提交给TI,以便使用下一个对话框进行分析。

    您还可以访问TI E2E CCS支持论坛以获得更多帮助。

    安装日志位于:/Applications/ti/ccsv6/install_logs/20180215172149。

    e2e.ti.com/.../5417.ccs_5F00_setup_5F00_6.2.0.0.005万_5F00_install.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shaun,

    此日志显示您正在尝试安装Web安装程序。 您是否可以从此处尝试脱机安装程序,解压完整的软件包并再次尝试安装:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Download_CCS#Code_Composer_Studio_Version_6_Downloads 

    请注意,您可能需要运行以下命令,因为Sierra Gatekeeper将隔离未从App Store下载的任何应用程序

    xattr -r -d com.apple.quarantine CCS_setup_APP.APP.app 6.2 0.0.005万