This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM48L950:重新安装CCSv7以使用Hercules RM48Lx30 UC系列?

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/664601/ccs-rm48l950-reinstall-ccsv7-needed-to-use-hercules-rm48lx30-uc-family

部件号:RM48L950

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我最初安装了CCSv7,用于与Sitara AM335x IC一起使用,但在安装过程中没有指定任何其他CPU/UC系列。  我们的项目现已从AM335x迁移到Hercules RM48Lx30 UC。  是否需要重新安装CCSv7才能查看RM48 HDK的样例项目?  我没有看到此UC系列或开发板的任何样例项目。  是否存在?  我是否可以简单地告诉CCSv7下载此UC系列的支持?  如果是,如何做到?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Keith

    您不需要重新安装所有CCS,但需要再次运行安装程序。 运行安装程序并将其指向现有安装。 然后,它将检测到存在安装,并允许您对其进行修改。 您将能够添加Hercules支持。

    此致,
    John