This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432E401Y:使用现有项目切换到不同的SDK

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/662903/ccs-msp432e401y-switching-to-a-different-sdk-with-existing-project

部件号:MSP432E401Y

工具/软件:Code Composer Studio

我感到有点惊讶的是,在论坛上没有找到这个问题的答案。

我有一个使用MSP432P401 SDK构建的项目。  我想切换到MSP432E401 SDK。  看起来很简单。

我用编辑过的MSP_EXP432E401Y.*文件替换了MSP_EXP432P401Y.*文件。  在"常规"配置页中,我选择了新零件。  但是,COM_TI_SIMPLELINK_MSP432_SDK_INSTALL_DIR链接资源不允许我对其进行编辑。

我是否需要在其他地方进行编辑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marc,您好!

    我检查了项目数据库,可以将变量从P401路径更改为E401路径。 能否提供您尝试更改的内容的快照,以便我更好地将其可视化?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  我包括三个屏幕截图。  首先,在更改路径之前:

    然后,在更改路径后,按OK,然后重新进入编辑对话框以验证值是否保持更改:

    然后,关闭属性对话框并再次打开以检查路径。 它将恢复到原始状态:

    您可能需要验证路径是否存在。  以下是安装两个SDK的目录:

    $ ls -d简单*
    simplelink_msp432e4_sdk_1_60_00_10/    simplelink_msp432p4_sdk_1_60_00_12/

     

    想法?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Marc

    不知道为什么会发生这种情况。 另外,您可能正在使用带有CCS的Linux系统。 是这样吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在使用macOS。

    您是否可以提供任何其他帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marc,您好!

    让我与一些同事核实一下,因为我没有MAC PC。 我尝试在我的Windows PC上进行同样的更改,当我更改repo时,它正在工作。