This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:优化器Assistant调用xdctools而不使用软件包存储库

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/662855/ccs-tm4c1294ncpdt-optimizer-assisstant-invokes-xdctools-without-package-repositories

零件号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

仅在从CCS调用常规生成时,我的项目生成正常,但当Optimizer Assistant尝试生成我的项目时,总是失败,并出现以下错误:


xdc.tools.configuro:错误:找不到平台包'ti.platforms.tiva'。  TI平台不再作为XDCtools (C:\ti\xdctools_3_32_00_06_core)的一部分提供。  请确保您使用的是3.30 之前版本的XDCtools,或者您已在路径';C:\ti\xdctools_3_32_00_06_core/packages '中添加了包含您的平台支持的产品。  检查此路径是否命名了包含必要平台支持的目录,以及平台名称是否拼写正确。  

从构建控制台看,CCS似乎向 xs传递了错误的--xdcpath参数

"C:/ti/xdctools_3_32_00_06_core/xs"--xdcpath= xdc.tools.configuro -o configPkg -t ti.targets.arm.elf.m4F -p ti.platforms.tiva:TM4C1294NCPDT -r版本-c "C:17.9 0.sts"

有人知道如何解决此问题,以便我可以使用Optimizer Assistant功能?

谢谢!

尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick,

    我可以重现这种情况,它似乎是运行优化器助手时的一个错误。 我将提交一份错误报告,以便我们解决问题,并在我提交问题后在此处发布错误跟踪编号。  

    很遗憾,我找不到解决方法,因此您可能需要暂时使用不同的优化器设置手动重建项目。 对此造成的不便,我们深表歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题的跟踪编号为CCSEIDE-3282。 您可以使用我签名中的SDOWP链接跟踪其状态。