This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430FR2433:无法交互元数据

Guru**** 2539900 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/661253/ccs-msp-exp430fr2433-meta-data-cannot-be-interperted

部件号:MSP-EXP430FR2433
主题中讨论的其他部件:MSP430WAREMSP430FR2433

工具/软件:Code Composer Studio

运行Windows 7/64

下载了代码编辑器7.3 ,放入C:/ti_CCs/代码编辑器Studio Studio Studio。

已下载MSP430Ware_3_80_03_07_setup.exe,放入C:/TI/MSP_EXP430FR2433/MSP_EXP430FR2433_SOFTWARE Examples/firmware/source/OutOfBox_EXP430FR2433/CCS2433 Examples/firmware/source/OutOfBox_EXP430FR2433/CCS +2433 + 6个其他目录。

当我执行CCS并尝试导入项目时,我收到以下错误:

错误:导入项目'OutOfBox_EXP430FR2433'失败,因为无法解释其元数据;请联系支持人员!

文件是否丢失,损坏,位于错误位置等

我不知道,请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darrell,

    我不能复制这个,项目导入时没有任何错误。  

    能否显示 OutOfBox_MSP430FR2433目录在Windows资源管理器中的外观屏幕截图?
    您是使用CCS菜单“项目”->“导入CCS项目”还是使用资源管理器导入?
    您是否可以尝试导入其他几个示例项目并查看错误是否也出现在其他项目中或仅出现在这一个项目中?

    如果其他项目也出现此错误,则我的猜测可能是CCS或MSP430Ware未正确安装。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Darrell,

    由于我没有收到您的回复,我假设您能够解决此问题。 如果不是,请随时在下面发布回复,并提供更新和请求的详细信息。 谢谢!