部件号:TDA2EG
工具/软件:TI C/C++编译器
您好,
我正在使用 rtsv7M4_T_le_eabi.lib 运行时支持库进行链接,但我遇到了链接器问题,如 __TI_reending_RaiseException, __aeabi_reend_cpp_pr0, __cxa_allocate_exception。
我假设我需要一个版本的库来提供异常处理支持。 这意味着我需要使用 rtsv7M4_T_le_eabi_eh.lib,对吗?
由于我没有此库,我尝试使用mklib生成一个库,但我的createProcess失败。 make (e=2):系统找不到指定的文件。
我无法使用其他论坛上提供的解决方案解决此问题。
这是我生成库的操作:
已将<toolchain path>/lib添加到路径的from (环境变量)。
然后从git bash执行:
mklib.exe --pattern=rtsv7M4_T_le_eabi_eh.lib --index=<toolchain_path>/src.
我不知道为什么会出现此错误。
请帮助解决此问题或提供现成的库: rtsv7M4_T_le_eabi_eh.lib 。
谢谢!
Shailesh