This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:RTSC -新平台,可以'添加外部存储器值

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/662521/ccs-rtsc---new-platform-can-t-add-external-memory-values

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在尝试创建新的RTSC平台,但它不允许我输入外部内存基准或长度的值。  我可以输入名称,但不能输入0x值(红色突出显示的值)。  我可以突出显示0x部分,但当我在键盘上键入数字值时,它们不会输入。  

我已附加了一张图片。  请提供建议。

此致,

罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert:

    有人会对此进行调查,但与此同时,您使用的是哪个版本的XDCtools?

    托德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我安装了多个。  我想直接使用最新的XDCTools,但需要从DSP-BIOS转换到SYS-BIOS,这是最新的不支持的。  但是,我没有看到XDCtools被纳入了此RTSC平台创建。  

    附件是我的安装图片。

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不确定我做了什么,但在使用更多设置后,我终于能够输入外部存储器值。

    谢谢!
    罗伯特