This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:安装在MacOS上时Sierra高崩溃- Eclipse应用程序'无响应'

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/661386/ccs-install-on-macos-high-sierra-crashing-during-install---eclipse-application-not-responding

工具/软件:Code Composer Studio

您好,  

我尝试了最新版本的CC,7.4。0.0.0015万 安装了几次(脱机+联机),但每次到达Eclipse应用程序打开的位置时,Eclipse应用程序都没有响应,因此我不得不关闭安装,因为没有任何事情发生。 我也尝试 了7.3 .0.0.0019万 ,但它也崩溃了。 请帮助!

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anahita,
    请压缩<installdir>/ccsv7/install_logs文件夹的内容并在此处发布。
    谢谢!
    丹麦语
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,丹麦人,来吧。 谢谢,Ana e2e.ti.com/.../7142.install_5F00_logs.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anahita,

    您的Web安装程序似乎无法连接到服务器。 要在MacOS Sierra上运行脱机安装程序,您需要使用终端从解压的脱机安装程序文件夹中运行以下命令:

    xattr -r -d com.apple.quarantine CCS_setup_APP.APP.app 7.4 0.0.0015万

    谢谢!
    丹麦语
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anahita,
    这对您有效吗?
    丹麦语
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,丹麦人,感谢登记入住! 我以为没有回应,所以一直在等待。 我从来没有收到过一封电子邮件告诉我有人评论...呵呵...

    在脱机安装过程中,是否应该从终端执行该命令行? 就像您所知,这也发生在联机安装过程中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用担心,有时我也会遇到这种情况,不会收到通知。
    您的Web (联机)安装程序在连接服务器时遇到问题,这就是您需要使用脱机安装程序的原因。
    在启动脱机安装程序之前,需要从终端会话运行该命令(xattr)。
    请告诉我情况如何。
    丹麦语
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹麦语:

    我相信它是有效的——谢谢!!  

    全日空  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒! 您能否将同一问题的其他人的答案标记为"已解决"? 谢谢。