This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:CCS JRE. 0.0.0015万 CCS_ERROR:安装程序无法正确安装7.4。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/662168/ccs-ccstudio-ccs-7-4-0-00015-ccs_error-installer-failed-to-install-jre-correctly

部件号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

我无法安装7.4 Tm0.0015万 (或任何其它版本的CCS)

日志文件为attachede2e.ti.com/.../1830.ccs_5F00_setup_5F00_7.4.0.0.0015万_5F00_install.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Beth,您好!
    您的安装程序无法在计算机上运行短名称的批处理脚本(带有~的DOS名称)。 我希望了解是否有任何事情可以解决您的问题。
    丹麦语